This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443:如何在安装CCS后添加设备支持(用于仿真)?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602283/ccs-awr1443-how-to-add-device-support-for-emulation-after-ccs-is-already-installed

部件号:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

团队,

在CCS安装后,是否有办法在仿真软件包方面添加设备支持? 我特别希望添加AWRxx设备支持。

最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina:
    只需再次运行安装程序可执行文件并选择现有的CCS安装目录作为位置。 安装程序将检测现有安装并允许您进行更改(添加最初未安装的任何其他组件)。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是通过其他渠道弄清楚了。

    这可以通过以下方式完成:
    1.打开CCS ->帮助->安装新软件
    2.在"使用:"->所有可用站点中
    3.浏览列表。 对于AWR设备,它处于"mmWave Radar Device support"(mmWave雷达设备支持)下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    感谢您的快速响应和替代方法!