This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v7更新"配置已安装项目时出错"

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602256/ccs-ccs-v7-update-an-error-occurred-while-configuring-the-installed-items

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试将CCS 7更新到最新 的7.1 .0.0.0016万 版本时,我收到错误  

日志已附加。  你知道我可能做错了什么吗?  可能是与服务器通信时出现问题?

e2e.ti.com/.../7534.ccs_5F00_p2_5F00_updates.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是网络问题,脱机安装程序工作正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Juan的更新。 是的,我们的服务器偶尔会出现问题。 发生这种情况时,您可以在重试之前等待一段时间,也可以像您提到的那样使用脱机安装程序。

    KI