This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:安装CCS 7时,它不成功

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602057/ccs-codecomposer-it-isn-t-success-when-i-install-ccs-7

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

 你好

     在   Win7 32系统中安装CCS 7.0 时,解压缩jre-8u112-windows-i586.zip需要很长时间, 然后出现“An error occurred:installation failed.    未找到可安装单元org.eclipse.platform.ide。" 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您使用的是Web安装程序还是脱机安装(先下载整个zip (~800 MB),然后再运行安装程序)?

    谢谢
    KI