This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Windows 10上的CCS 6.0

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/602137/ccs-ccs-6-0-on-windows-10

主题中讨论的其他部件:TDA2

工具/软件:Code Composer Studio

由于公司的要求,我必须使用CCS版本6.0 ,并且无法升级到较新的版本。
但是,我在Windows 10 64位上运行CCS 6.0 时遇到问题。 有时在构建A时
TDA2芯片M4内核项目错误消息:
sh: fork:资源暂时不可用
生成日志中。 我注意到当我打开DOS控制台并运行命令"sh"并离开时
DOS控制台打开并重建构建可以成功完成。 我现在尝试了两次
不同的Window 10 PC和行为类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于公司的要求,我必须使用CCS版本6.0 ,并且无法升级到较新的版本。
    但是,我在Windows 10 64位上运行CCS 6.0 时遇到问题。[/QUOT]

    请注意,从6.1 1004.3开始支持Win 10-64。 如果您由于IT原因无法升级到6.0 以外的新版本的CCS,那么我建议您尝试查看是否在受支持的Windows版本(如Windows 7)上出现此问题。

    在附带说明中,我在Win10-64上使用我的6.2 0 Build (第一个版本,我相信它附带了本机TDA2x支持)和我的M4项目进行了尝试,没有出现问题。

    KI