This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:CAN't build ti_RTOS_config

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601959/ccs-cc3200-launchxl-can-t-build-ti_rtos_config

部件号:CC3200-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在Mac OS Sierra上试用带有Code Composer Studio的新型CC3200-LaunchXL。

使用入门指南。 已导入ti_rtos_config项目,尝试按照指南中的说明进行构建,但由于错误而失败

****项目ti_RTOS_config的配置构建默认****

/Applications/TI/ccsv7/utils/bin/gmake -k所有
构建文件:/users/shidfar 1.1 /ti/CC3200SDK_XD.0/cc3200-sdk/ti_RTOS/ti_RTOS_config/app.cfg

xs:3200 xs: XDCtools "/Applications/TI/xdc01_tools/invok_12-core_12" xdcpath="/Applications/TI/ccsv7/CS_base;/users/shidfar /ti/03/products_simplelink_2_01_00_03/packages;/users/shidfar /ti/pkg_pkg_pkg ppackage.ccbl_bl p_bc -sck_scr_myr_01/scr_scr_r/spi -r_scr/r.crt/spi -r.cm/scr/b_b_bspi -r/r.k/bsp/bsp/bspi -r.k/bsp/bsp_scr.k/bsp/bsp_sc/f_scr.k/fi_scr.k/b.k/bsp_web_sp_sp_sp_sp/spi_spi_sp/bsp.k/b.k/spi_spi_sp_spi_sp_sp_spi_sp_sp_sp.cm/spi_sp.k/b.k/sp_. ti.platforms.simplelink:CC3200 16.9 1.1

package.xdc.in
app_pem4.cfg

正在开始构建库源代码...
制作/users/shidfar/ti/CC3200SDK_SDK_SDK.0/cc3200-SDK/ti_RTOS/ti_RTOS_config/src/SysBIOS/SysBIOS.aem4...<xmt-block0>3200
1.1 gmake [1]: 输入目录`/users/shidfar /ti/CC3200SDK_Intrelink_2_01_03/products/bios_6_40_03_39/packages/shidfar 1.1
/ti/tirtos_into_into_ints_in_bios_40_bios_bios_40/link_bios_40/rlink/f_3_membos_f_/f_3_ps/f_sim_40/rbos_f_40/rlink_fe_3_web_f_f_f_3_/f_f_












Ducadi_Core_ASM.obj omap4430_Power_saveCpu.obj omap4430_Power_resumeCpu.obj smp_Power_resumeCpu.asm dmdtimer_Timer_Syscfg.obj.
gmake.gmake.[1]:`目录/users/shidfar/ti/CC.scm_resumeCcm_resumeCp_scp_4.psk_scp_scp_build
4 1.1


>>编译失败
subdir_rules.mk:10:目标'build-1164.8688万-InProc'的配方失败
"/users/shidfar /ti/itrtos_simplelink_2_01_00_03/products/bios_6_40_03_39/packages/ti_SysBIOS/interfaces/itimestimestamp.h"第142行:不能为实体
类型的"in_bios_40/link_x_40/link_link_line_bios_x_line_link/bios_x_03/link_line_bios_line_bios_line_bios_x_x_x_line_line_bios_03/link/bios_line_bios_line_bios_line_bios_link/bios_line_bios_line_bios_x_line_bios_03/": 不能将"const XDC_runtime_types_Base *"类型的值指派给"xDC_runtime_types_Base *"
/users/shidfar /ti/itrtos_simelink_2_01_00_03/products/BIOS_6_40_03_39/packages/strats/stratos_32_xim_x/bios_link/bios_x_link/bios_01/bios_link/bios_link/bios_x_link/bios_x_01/bios_link/bios_x_x_link/bios_x_01/
不能将"const XDC_runtime_types_Base *"类型的值指派给"xDC_runtime_types_Base *"
/users/shidfar /ti/itrtos_simelink_2_01_00_03/products/BIOS_6_40_03_39/packages/ti/stratos_bios_xim_库类型/link/bios_40_link/bios_link/bios_x_link/bios_x_03/f_link/bios_line_x_03/"不能指派给"line_link_line_link/line_link/link/bios_link/bios_link/link/link/bios_line_x_x_x_x_x_03/":
不能将"const XDC_runtime_types_Base *"类型的值指派给"xDC_runtime_types_Base *"
/users/shidfar /ti/itrtos_simelink_2_01_00_03/products/BIOS_6_40_03_39/packages/strats/stratos_32_xim_x/bios_link/bios_x_link/bios_01/bios_link/bios_link/bios_x_link/bios_x_01/bios_link/bios_x_x_link/bios_x_01/
类型为"const XDC_runtime Types_Base *"的值不能分配给类型为"XDC_runtime Types_Base *"
package/cfg/app_pem4.c"的实体,行号为:警告:类型为"XDC_PTR (*)(XDC_PTR,XDC_SizeT,XDC_DC,Conizar,XeDC,XeT,XIZ_PTR * XDC_Runtime_Error_Block *)"无法用于初始化类型为"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT,XDC_Runtime_Error_Block *)"
的实体"package/cfg/app_pem4.c",第972行:警告:XDC_XDC_Xizar*,XDC_XPTR_,XDC_Xizar* XDC_Runtime_Error_Block *)"无法用于初始化类型为"XDC_PTR (*)(XDC_CPTR,Const XDC_UChar *,XDC_SizeT,XDC_Runtime_Error_Block *)"
的实体"package/cfg/app_pem4.c",行:警告:A value of type XDC_Xizar*,XDC_XDC_Spr_Xizar* xdc_runtime错误块*)"不能用于初始化类型为"xdc_PTR (*)(XDC_CPTR,const XDC_UChar *,XDC_SizeT,XDC_runtime _Error_Block *)"
的实体"package/cfg/app_pem4.c",第4626行:警告:无法使用
空闲类型为"l_cr_bios_p_p_cr_quit_p_quot_quot_quot_quoti_p_quoti_pline_p_p_quoti_bios_quot_p_quot_p_quoti_quoti_p_quot_p_p_quoti_quoti_p_bios_p_p 类型为"const __t1_ti_SysBIOS_KNL_Idle_coreList *"的值不能用于初始化类型为"XDC_UINT *"
的实体"package/cfg/app_pem4.c"的第1.513万行:错误:声明与"XDC_simplti_SysBIOS_rtsGateGateGup_p4.c"的实体不兼容;错误
:#309_prox_ps/prox_ps_direct_130/prox_bios_p304/p_ 软件包'ti.SysBIOS.family.arm.m3'与此版本中使用的XDCtools不兼容。 请使用XDCtools 3.50 或更高版本重建软件包。
编译"package/cfg/app_pem4.c"时检测到1个错误和1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[package/cfg/app_pem4.oem4]错误1
js:"/Applications/TI/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态=2),配置失败*12_core/package/1'gdr.1'1'


错误:创建错误:*** 116dr_1'1'gcrkm_1'1'1'错误:1'1'1'1'rbyb>错误:错误:x_116dr.rbyb>错误:x'1'x'x'x'x'x'x'x'x':错误:x'x'x'x':错误:x'x'x'x'x':

目标'builme-1164.8687万'的配方失败
makefile:125:目标'all'的配方失败

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通过在RTSC配置中取消选择BIOS和UIA来解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个问题得到解决。

    托德