This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP-FET430UIF已在使用中

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601995/ccs-msp430f5529-msp-fet430uif-is-already-in-use

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件: MSP-FET430UIFMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用的MSP430F5529和CCS v7,我一直收到下面的错误消息:

初始化仿真器时出错:
MSP-FET430UIF已在使用中

我已经看到其他人的帖子,但它不起作用。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    尝试重新连接MSP-FET430UIF和/或重置计算机和CCS。 MSP-FET430UIF是NRND,我们建议您考虑改用MSP-FET工具。

    此致,
    Ryan