This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1310:CCS7升级到仿真软件包中断调试器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601859/compiler-cc1310-ccs7-update-to-emulation-package-breaks-debugger

部件号:CC1310
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:TI C/C++编译器

在CCS7安装更新后,我无法再调试程序。

我注意到仿真软件包已更新到版本6.0 XDS110-探测。6281.1 已更新。

我有两个探头 XDS110和XDS100v3。

我在项目下载 到我的主板后,它们在LDR r0,c_stack行上失败

 使用控制台消息:

Cortex_M3_0:设置断点时出现问题,操作"Process CIO" at 0x9566:(错误-1066 @ 0x9566)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效内存中。 (仿真软件包6.0 .628.1)

是否要恢复到正在运行的旧仿真软件包或解决此新问题?

 我安装的更新 是CC13xx/C26xx设备支持版本3.0 .1.00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很遗憾,我无法在设置中重现此问题。 更新emupack不会改变连接到CC1350的行为或能力。 我正在使用simile_peripheral_cc1350lp_app项目。

    也许这与您的项目相关? 如果您可以发送项目或.out文件,我可以尝试在此处重现此内容。

    有时,固件阻止JTAG访问并不少见,这是通过发出“大量擦除”来解决的。

    参考:
    e2e.ti.com/.../58.1379万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了7.1 的完整安装0.0.0016万 ,并将其安装在损坏的更新之上。 通过这种方式解决了调试问题。

    谢谢你。