This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS调试-函数层-反跟踪

Guru**** 2584725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600501/ccs-ccs-debugging--functions-level--back-trace

“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

是否可以从 CCS中的特定函数获得所有函数的回溯输出?

谢谢

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul,

    请告诉我们:

    • 您使用的是什么设备?
    • 您正在使用什么版本的CCS?
    • 您正在使用哪个调试探测器?
    • 您运行的是哪种主机操作系统?

    CCS在某些设备上支持PC跟踪,但我不确定这是否是您要寻找的。

    如果您只想查看哪些函数调用了特定函数,您可以执行以下操作:

    www.youtube.com/watch

    如果您正在查找调用栈,则在调试会话中会在调试视图中显示此调用栈:

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    请在下面找到我的评论。
    您使用的是什么设备? dra7xx
    您正在使用什么版本的CCS? Code Composer Studio,版本:7.1 .0.0.0015万
    您正在使用哪个调试探测器? USB Blackhawk
    您运行的是哪种主机操作系统? Windows 7
    目标操作系统:SysBIOS

    谨致问候,
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul,

    我列出的其中一个项目是否是您要查找的项目?

    dra7xx还可以选择跟踪。 使用Blackhawk调试探测器,您可以利用嵌入式跟踪缓冲区。 您是否希望为ARM或DSP收集此信息?

    此链接包含一些有关在keystone和AM335x设备上使用Trace的信息。 如果您正在寻找DSP上的迹线,关键石信息将是相关的,而AM335xs将与如何在ARM内核上进行跟踪保持一致。
    processors.wiki.ti.com/.../CCS_Modules_Library

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John。 我们在J6 dra7xx中使用M4内核。

    此致
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,J6上的M4没有ETM迹线。