This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:致命错误#1965:无法打开源文件"Serve.h"

Guru**** 2583885 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601601/ccs-tms320f28377s-fatal-error-1965-cannot-open-source-file-servo-h

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件: Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在尝试在Code Composer Studio中编译能源草图,但我遇到了错误。

是否有人知道如何解决?

****生成配置调试项目ServoSweep ****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
'生成文件:ServoSweep.cpp '
'调用:C2000编译器'
c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-C2000 _C2000_lib/libraries" 16.9 -v28 -ml -mt --include_path="C:/Users/Fer_s/Desktop/Energia-0101E0017/lib/libraries"--include_include_fs/fs/c2000_c2000_ecv/fs/f17/s-echt/eclem_ec_eclech/ec_ec_ecn_f/f/f/f/f/fi_energies/0017--include_include_fs/fs/c2000_c2000_ecv/fs/f17/s-echt/eclem_ec_eclech/ec_ec_ecn_f/f/f/f/f/fi_energies/<xmt-block1>2000 16.92000 16.9

>>编译失败
subdir_rules.mk:16:目标'ervoSweep.obj'的配方失败
"C:/Users/Fer_s/workspace_v7/ServoSweep/ServoSweep.ino",第20行:致命错误#1965:无法打开源文件"Servo.h"
编译"ServoSweep.cpp时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[ServoSweep.obj]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    如果您在C:/Users/Fer_s/Desktop/Energia-0101E0017-windows/Energia-0101E0017中0017中搜索0101搜索Servo.h0017Servo.h,是否有任何点击?  如果是,请在此处添加编译器搜索路径的路径:

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我在C2000处理器的文件夹内,在库的文件夹中,没有显示其中一个引擎,在其它处理器中,如果出现,请尝试从C3200复制到C2000,但仍然不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否可以从Energia IDE构建?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在Energia IDE中,TMS320F2.8377万S主板不会仅出现在Code Composer中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多

    似乎Energia不支持该设备。 这也可能导致CCS出现错误。 我会看看我是否可以找一位Energia专家来评论。 或者,您也可以尝试在430oh上发布C2000 Energia论坛。 这是获得Energia帮助的主要位置 。http://forum.43oh.com

    此致,
    John