This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:CCS内存泄漏

Guru**** 2586885 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601740/ccs-launchxl-cc1310-ccs-memory-leaks

部件号:LAUNCHTXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

CCS似乎泄漏了很多内存...

我当前打开了一个使用7 GB ram的实例,另一个使用5.4 GB ram的实例。

启动后,它不会立即在附近的任何地方使用。

是否有任何解决方法来停止此操作,或者我是否只需假定它已损坏并定期重新打开它?

我正在使用CCS版本:7.1 .0.0.0016万 for Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    在Linux上,我没有注意到大量的泄漏。 您能否告诉我您正在使用的设备以及您每天通常使用的功能。 我可以在这里尝试一下,看看我是否可以重现泄漏。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将它与launchxl-cc1310一起使用,我只使用CCS来重新生成Makefiles并调试已经在运行的代码。

    我使用简单的终端脚本通过UART收集调试消息,我使用loadti.sh刷新,我使用外部文本编辑器编写代码,因此CCS不用于这些进程。

    我已将其设置为始终保持在调试角度,因为可能需要半分钟才能更改角度。

    虽然我的开发系统很高兴有几个月的正常运行时间,但我必须至少每周重新启动CCS一次,否则它的内存泄漏会导致问题,尽管我会尽可能地减少它的工作量。