This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LC4357:TMS570LC4的推荐软件工具版本

Guru**** 2538050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601649/compiler-tms570lc4357-recommended-sw-tools-version-for-the-tms570lc4

部件号:TMS570LC4357

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我们 目前正在使用CCS 5.5 和为TMS570LC4进行编码:

-TI的5.2 .4*编译器

-运行时库rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib  

-免费RTOS 9.0 .................0

使用这些版本是否存在已知问题(错误或性能问题)?

在哪里可以找到 TMS570LC4应使用的所有软件版本的列表? 我们是否应该升级到CCS 6?

此致,

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles Obrin 说:
    使用这些版本是否有已知问题(错误或性能问题)?[/QUOT]

    有关该信息,请参阅 此编译器下载页面上有关最新版本5.2 编译器的Open缺陷和Closed缺陷信息。  

    Charles Obry 说:
    在哪里可以找到 我们应该用于TMS570LC4的所有软件版本的列表?[/QUOT]

    该页面显示了最新的编译器版本供您考虑。  有关在它们之间进行选择的帮助,请参阅文章 编译器版本号和它们的含义

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    感谢您的快速回答和链接。

    只需几个小问题:

    我没有看到5.5 与CC和6.0 CCS 7.0 之间区别的信息。 更改为较新的有什么好处。
    (对于我来说,一个重要的方面是JTAG和调试性能和稳定性。)

    此外,我还想了解有关运行时库rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib的详细信息,在哪里可以找到此信息?

    是否存在使用ARM "R5F"的TMS570LC43版本?

    谢谢,此致,
    Charles
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles Obrin 说:
    我没有看到关于5.5 与CC和6.0 CCS 7.0 之间区别的信息。[/QUOT]

    此论坛是关于TI编译器,而不是CCS。  因此,我缺乏回答这一问题的专门知识。  查看我签名中CCS YouTube频道链接中的CCS入门视频。  如果这不能回答您的问题,那么我建议您在 CCS论坛中开始新的主题

    Charles Obry 说:
    我想了解运行时库rtsv7R4_T_be_v3D16_ebi.lib的详细信息在哪里可以找到此信息?

    编译器RTS库包含启动例程和标准C函数(如strcpy)。  ARM编译器手册中对其进行了介绍

    谢谢,此致,

    -George