This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 加密选项

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601683/encryption-options

我有一个新的Windows 8 HP,希望加密我的所有文件和管理员密码。 现在我有一个问题:我可以加密我的XDS和XML文件吗? 我该怎么做?

我在谷歌上搜索了一下,从wiki中找到了一些东西,它给了我怎样编辑你的XML文件。 这不是我真正需要的。

此外, 如果我可以加密我的文件,我需要的每个密码都是不同的。 但对我来说很难。 我需要一 个在 公众中广为人知的有用的Password Manager应用程序,它可以为我创建不同的密码,并在不破坏的情况下管理我的文件。 它将是 最安全的密码管理器 ,适合我存储密码的大空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Grace:

     据我所知,您希望对计算机上的所有文件进行加密,特别是对于TI,编译为XML和XDS的CCS文件,是这样吗?  虽然我不知道 XML/XDS文件是否可以使用标准商业加密实用程序直接加密(我不知道为什么不能),但我确实知道处理器可以在哪里使用安全的启动文件,如本wiki中所述: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Basic_Secure_Boot_for_OMAP-L138_C6748

     我还知道,在TI这里,我们使用一个称为“Check Point Endpoint Security”的加密程序,它对我们便携式计算机硬盘上的所有文件进行加密。  我不会定期处理XML/XDS文件,但这些文件包含在标准加密过程中,对我作为用户是透明的。  我会向我们的编译器程序员咨询,以获取他们对XML/XDS加密的建议,并告知您他们是否有任何其他建议。

    为您服务,

    ~Leonard