请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
从6.2 5切换到6.4 12时,我的一位同事遇到以下问题:
在 SPI驱动 传感器的输入端, 他在TMs320f2.8069万上生成一个正弦曲线,然后用 获得的数字数据将其建立起来。
使用6.4 .12编译时,采集如下所示:
使用6.2 .5进行编译时:
使用6.4 .12编译时,“DSP”似乎收到一组“0”,而旧编译器没有看到这些数字。
为什么?