This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:云IDE:无法运行样例程序:"下载TI云代理"即使我下载并安装了

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600894/ccs-msp432p401r-cloud-ide-cannot-run-sample-program-download-ti-cloud-agent-even-though-i-downloaded-and-installed

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我对这件事完全陌生。 刚买了一块板,试图启动并运行。

我认为云IDE是最简单的方法。

在Mac上使用Chrome。

已将主板连接到USB端口(高兴地闪烁)

已下载并安装TI云代理(我是否需要手动运行它? 如何?)

下载并安装TI云代理浏览器扩展(已启用)。

仍然无法运行"Hello world"演示-我收到一个错误,说我需要下载TI云代理应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否运行了下载的.dmg?

    以下是我的Mac上Chrome的完整步骤。

    单击Install (安装)

    单击添加扩展名

    现在,我在第一个屏幕上单击下载。

    然后单击.dmg文件以运行安装程序。

    双击图标

    单击打开

    单击下一步

    单击下一步

    单击下一步

    单击Finish (完成)

    单击原始对话框中的刷新按钮。

    之后,我可以在CCS云中进行调试。  看起来有很多步骤,但只需几秒钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我确实执行了上述所有步骤。 正如我所说,我安装了浏览器扩展和云代理。
    我仍然收到这个消息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否单击了刷新按钮? 您能否发送屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是屏幕截图(重新启动chrome后,与之前相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagi,

    1)您能否查看 ~ë/.config/goole-chrome / NativeMessagingHosts/com.ti.ti.ti.tiroudagent.json存在

    2)您是否可以在Chrome地址栏中键入"chrome://version"并抓取屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) json文件不退出

    2)铬://version:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要执行进一步的诊断,您可以执行以下步骤。 请确认您已安装到默认位置,如果未安装,请在继续之前重新运行安装程序。

    1)附加~ë/TIC扩音器 代理/ticloudagent_install.log
    2)验证是否存在~ë/Library/Application\ Support/Google/Chrome /NativeMessagingHosts/com.ti.ti.articludagent.json
    3)收集其他日志

    -编辑~/TICPICOAAgent/ticloudagent.sh
    更换
    #!/bin/bash
    使用
    #!/bin/bash
    导出TI_DS_ENable_logging=1
    ~ TI_DS_logging_output=μ S/ticloudagent.log

    刷新浏览器并尝试从云IDE进行调试。
    收集并附上(如果找到)~ ticloudagent.log和~ ticloudagent_ticld.log