This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:PinMux云文件删除

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600915/am5726-pinmux-cloud-file-delete

部件号:AM5726

你(们)好  我在新的AM5726设计上使用PinMux。  我有几个旧的PinMux文件,用于在TI云上不再需要的其他设计。  但是,当我尝试单击这些旧设计旁边的"x"时,没有任何反应。  例如,我在云端有一个_autosaver.pinmux文件。  我不知道如何删除它。  在我完成PinMux文件后,我想从TI云中删除该设计。  请让我知道我做了什么错。  我尝试删除Google Chrome和Microsoft Internet Explorer中的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    单击X删除保存的配置也不会为我做任何事情。 我怀疑这是最新版本中的一个错误。 我会确认并回复您。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PINMUX工具版本是什么? 4.0。1484? 您是否可以共享该问题的屏幕截图? 在open-->云存储-->选择要打开的文件? 您在哪里单击X以删除保存的pinmux文件? 谢谢!

    此致,Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从TI云中运行它,因此我认为它是最新的,最棒的。 云工具是否在某处提供版本号? 我看不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    不必担心查找版本。 您正确地认为云始终是最新版本。 我可以在我的端重现此问题,并提交了缺陷以跟踪问题。 参考ID是PMUX-617

    此致,
    John