This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:使用spl_1ph问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601561/ccs-tms320f28069m-using-spll_1ph-problem

部件号:TMS320F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我尝试在一个简单的程序中使用单相PLL结构。  

我在我的程序中添加了以下行

#include "SPLL_1ph.h"


SPLL_1ph spll1;

SPLL_1ph_init(50,(0.0.0005万),&spll1);

spl1.ac_input =(浮点)(ADC_B.ADC2);

SPLL_RUN (&spll1);

我在第2行中遇到了一些错误。  

"错误:需要类型说明符"

"错误:声明与"void SPLL_1ph_init(Float, float, SPLL_1ph *)"不兼容(声明在"C:\SPLL_1ph.h"的第37行)"

我还使用了50和(0.0.0005万)之前的(float)类型转换,并且我遇到了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将这些代码行放入函数主体中。