This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHXL-F2.8379万D:CCS云不构建项目

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601161/ccs-launchxl-f28379d-ccs-cloud-does-not-build-project

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我注册了CCS云。

我按照步骤安装CCS云代理。

我进入了Chrome设置扩展程序,但没有TI扩展程序。

“项目”>“生成项目”呈灰色显示。

人们是否仍希望使用此工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么操作系统? Chrome的版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows 10 Home
    Chrome版本58.0 .3029.110 (64位)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否启用项目生成不受是否安装扩展的影响,因此可能会有其他影响您的问题。  我想了解什么会影响项目构建。

    以下是TI扩展在Chrome -> Settings > Extensions中的外观,供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,
    感谢您为我提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有另一位用户遇到CCS云中菜单的问题,他们发现禁用"复制权限"扩展解决了问题。 我以前从未见过这种情况。 值得检查是否安装了其他扩展。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关副本的信息。

    结果可能是我不了解导入项目是如何运作的。

    从本地controlSUITE树导入时,无法获得突出显示的构建构件。

    当我通过云资源资源管理器导入时,我开始编译。

    我注意到云资源资源管理器中可用的项目数量似乎有限。