This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:OMAPL138EZWTA3

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601284/ccs-omap-l138-omapl138ezwta3

部件号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是从雷德蒙德的霍尼韦尔来的。 我在 当前设计中使用OMAP-L138和TMS320C6748E处理器。 我安装了CCS V7并尝试构建代码,但收到下面的消息。

">>编译失败
Code/Common/Cender/Platform/LibDspUtility/subdir_rules.mk:9:目标'Code/Common/Platform/LibDspUtility/FFT_SPxSP.obj'的配方失败

内部错误:16.9 C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_STRN.1.LTS\bin\armasm.exe遇到段错误
                 处理.mathCode文件C:/Users/Comnav/Desktop/Sara/CC VOB - 4.0717万/Code/Common/Platform/LibDSP/DspUtility/FFT_SPxSP.asm line 442时

这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI客户
支持人员可能会建议一种解决方法来避免这种情况。

升级到最新版本的编译器可以解决此问题。

在E2E支持论坛中联系TI,网址 为http://e2e.ti.com
“开发工具”,“TI C/C  编译器”。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。 包括整个错误消息和
选项--preproc_with注释时创建的.pp文件的副本
(-PPC)。

gmake:***[Code/Common/Platform/LibDSP/DspUtility/FFT_SPxSP.obj]错误1

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何类型的内部错误通常都是编译器工具中的错误。 有一些比您使用的编译器更新的版本可用。 我想请您先尝试提供最新版本,看看问题是否已修复。 如果不是这样,我们将需要有问题的文件和编译选项,以便我们可以在最后重现问题

    要获取最新版本的编译器,请转至菜单帮助->检查更新。 您应该会看到可供安装的16.9 .3.LTS版本。 选择并安装该版本。 完成后,进入“项目属性”,将项目的编译器版本设置为16.9 .3.LTS。 执行重建并告知我们错误是否仍然存在。

    如果错误仍然存在,请创建上述错误消息中列出的源文件的预处理版本并将其附加到此处。 此页面 告诉您如何创建预处理文件。 还包括编译器生成选项(您应该能够从CCS生成控制台提取此选项)。