This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:无法从资源管理器下载

Guru**** 2582455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601451/ccs-launchxl-cc1350-unable-to-download-from-resource-explorer

部件号:LAUNCXL-CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我刚刚安装了代码编辑器工作室7.1 .0。 当我尝试使用资源管理器下载“SimpleLink CC13x0 SDK - v:1.30 .00.06 ”时,最后显示“内容已下载到未定义的位置”。 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brijesh,

    我已看到此消息。 是否可以检查是否安装了软件包?

    在Windows上,它位于C:\simplelink_cc13x0_SDK_1_30_00_06
    在Mac上,它位于Applications\ti\simplelink_cc13x0_SDK_1_30_00_06或您的用户文件夹下的\ti\simplelink_cc13x0_SDK_1_30_00_06 (取决于权限)
    在Linux上,它位于您的用户目录下,然后是ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_30_00_06

    有时,我必须关闭CCS并重新启动它,以使其发现已下载的软件包。 通常它会立即找到它们。

    John