This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM44L520:SEGGER调试器问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601056/ccs-rm44l520-segger-debugger-problems

部件号:RM44L520
主题中讨论的其他部件: SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

客户正在其定制主板上开发软件,主板上为RM44L520。 他们在其所有MCU开发中都使用Segger调试程序,并希望在这里也使用这些调试程序。

但当尝试使用Segger从CCS调试/下载时,将出现数据验证错误:

CortexR4:GEL输出:    闪存的内存映射设置@地址0x0CortexR4:文件加载器:验证失败:地址0x0.0022万处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。

CortexR4:GEL:文件:C:\Users\nkarkai\workspace_v7\test\Debug\test.out:发生数据验证错误,文件加载失败。

有趣的一点是,如果您选择RM46作为目标配置文件的一部分,则不会发生此错误。 同样,带有IAR的调试器也能很好地与RM44配合使用,但客户希望将CCS用于此项目。

CCS/Segger组合似乎不能正确支持RM44,这可能是什么问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jani,

    这必须发送给Segger支持团队(电子邮件:support_jlink@segger.com),但是他们可能需要一个电路板来进行调试。

    我们是否知道XDS调试探头是否能够正确加载? 我无权访问RM44设备。 我有RM42和RM46 LaunchPad。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我们尝试使用XDS200,结果很好。 我将指导客户联系SEGGER支持团队。

    巴西,
    Jani