This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 脚本控制台中的CCS/TDA2SX:loadProgram()使用意外路径。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601118/ccs-tda2sx-loadprogram-in-scripting-console-uses-unexpected-path

部件号:TDA2SX

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有loadProgram()问题。

我按如下所示配置了basedir。

basedir ="D:\\Andi\\working\\vision SDK\\binaries\\tda2xx_EVM_BIOS_All\\vision SDK\\bin\\tda2xx-EVM\\"


dsA15_0.memory.loadProgram( basedir + A15_0_exe );

当我在脚本控制台窗口的上面运行时,控制台输出如下所示。

"CortexA15_0:Gel:无法打开文件:"C:\tI_7_1\ccsv7\D:Andy \working\vision SDK ..."

有人能告诉我为什么“c:\ti_7_1\ccsv7”前缀在basedir吗?

谢谢你。
此致,
约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    dsA15_0.memory.loadProgram( basedir + A15_0_exe );

    A15_0_exe定义为什么?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    以下是信息。

    a15_0_exe ="vision SDK a15_0_debug.xa15fg"
    和dsA15_0 = debugServer.openSession(".*CortexA15_0");

    谢谢你。
    此致,
    约翰尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    basedir ="D:\\Andi\\working\\vision SDK\\binaries\\tda2xx_EVM_BIOS_All\\vision SDK\\bin\\tda2xx-EVM\\"

    是否可以验证此路径是否有效? 如果无法解析原始路径,脚本控制台将在CCS基目录前添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki

    我会再检查一次。

    谢谢你。
    此致,
    约翰尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好Ki

    实际上这是我客户的问题。
    我让他们再检查一次路径。
    今天我得到了他们的反馈,他们犯了一个错误。
    更正路径后,此问题已解决。

    谢谢你。
    此致,
    约翰尼