This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8027万:如何使用Control Suite创建自己的项目

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601270/ccs-launchxl-f28027-how-to-create-own-project-with-control-suite

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 

我是C2000´m Launchpad和控制套件的新用户。 到目前为止,我已经成功地编译了controlSUITE中的示例。 我想为Blink Timer led创建我自己的项目。

我在Include文件夹中添加了以下路径:

#include "F2802x_common/include/adc.h"

#include "F2802x_common/include/clk.h"

#include "F2802x_common/include/flash.h"

#include "F2802x_common/include/gPIC.h"

#include "F2802x_common/include/pie.h"

#include "F2802x_common/include/PLL.h"

#include "F2802x_common/include/timer.h"  

#include "F2802x_common/include/wdog.h"

但当我的项目显示为DEBUB时,下一个错误出现:

 

错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号

 

可以帮帮我吗? 感谢你的帮助。  此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    错误#1.0234万-D:仍存在未解析的符号[/QUOT]

    这是链接器错误。 下面的主题详细介绍了它:

    processors.wiki.ti.com/.../1.0234万

    您可能缺少库。 如果我不得不猜测,它可能是driverlib.lib。 请将所有必需的库作为项目的一部分

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢你对Ki-Soo Lee的回复!!!