This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS v 7.1 .0.0.0016万 / TI ARM编译器/项目生成依赖性

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601227/ccs-ccstudio-ccs-v7-1-0-00016-ti-arm-compiler-project-build-dependencies

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试了解CCS / TI编译器如何设置“项目->生成->依赖关系”? 似乎不像预期的那样工作。

具有两个已定义项目的示例工作区:

lib-doit -生成为静态库

TestApp -作为可执行文件为TMC4C129NCPDT构建

我将TestApp Project->build->Dependencies设置为依赖于lib-doit。

看看TestApp项目之后,CCS似乎添加了以下内容:

“项目”->“生成”->“ARM编译器”->“包含选项”
"${inherited_include_path}"

“项目”->“生成”->“ARM链接器”->“文件搜索路径”
"${inherited_libraries}"
"${inherited_library_path}"

如果将鼠标悬停在上述项目旁边的"..."上,则会显示"继承自项目lib-doit"。

当我生成TestApp时,似乎没有定义任何继承变量或将其添加到编译器行或链接器行。 您如何使其工作??

不要……

附注:我附加了我所描述的示例工作区。

e2e.ti.com/.../testapp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I build the TestApp时,似乎没有定义任何继承变量,也没有将其添加到编译器行或链接器行。 如何使其工作??[/QUOT]

    事实上,CCS此时不使用这些变量。 请参阅 此相关帖子,其中提到了这一点。 Simplelink SDK将使用此功能,但随后决定不使用,因此变量被视为添加到项目中,但目前他们不会解决任何问题或执行任何操作。  

    从依赖关系应该在主项目之前生成的意义上来说,依赖关系仍然有效。 如果您有任何问题,请告知我们。