This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:TI云代理不安装...

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600944/ccs-msp432p401r-ti-cloud-agent-doesn-t-seem-to-install

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我在Ubuntu 17.04 和16.04 上的多台计算机上尝试此操作。  在每种情况下,当我尝试调试时,我在弹出窗口中单击"安装"按钮,它似乎已安装,但当我刷新并再次尝试调试时,我得到以下信息:

我还尝试下载并安装了.run文件。  它会要求我输入sudo密码,似乎安装的密码是~/.ti/,但仍然没有骰子。

有什么建议?

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,

    请检查错误对话框中提到的文件是否存在?  

    如果错误仍然存在,您可以尝试重新运行.run文件,但请记下以下内容

    1)安装目录

    2)安装已完成  

      -您应该会看到“设置已完成在您的计算机上安装TI云代理。”

      -还要检查安装目录是否为空