This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:使用Ubuntu 17.04 时TI云代理出现问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600949/ccs-msp432p401r-ti-cloud-agent-problems-with-ubuntu-17-04

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在尝试让CCS云在Ubuntu 17.04 上闪存MSP432启动板。  我在弹出窗口中点击了安装按钮,它看起来可以正常工作,但尽管"安装"按钮消失了,弹出窗口仍然显示下载按钮。  我阅读了"但我已经安装了这个"页面,没有任何解决问题的方法。  我进行了下载,然后进行了chmod 755并运行了.run文件,并将其放入我的主目录。  这不起作用,因此我将TIC扩音器 代理文件夹移至~/.ti/,但这导致了以下错误:

它所抱怨的文件如下:

<?xml version="vd" 1.0 encoding="UTF-8?>
<d:error xmlns:d="DAV:" xmlns:a="http://ajax.org/2005/aml">
<A:exception>jsDAV_exception_FileNotFound</A>
a:message>File at location /home/toroide/Css-cloud-storage-temp/ide/rob.frohne@wallawalla.edu/default/2017 Vna/targetConfigs/MSP432P401R.CCXMLnot found (找不到文件)</a:message>
<a:jsdav-version>XML 0.2。6</a:jsdav-version>
</d:error> 

有什么建议?

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    更多信息。  当我选择菜单项Target-Connect to COM Port (目标连接到COM端口)时,我得到以下信息:

    这是否给了我们任何提示?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我刚才指出,这其实是一个具体项目的问题。 其他产品制造和闪存良好。 我可以在本地Code Composer Studio中构建和闪存这一个;它在CCS云中构建良好,但不会闪存。 GitHub上提供了该项目:
    github.com/.../2017-VNA
    我只需使用Git ->克隆复制,然后右键单击导入的复制并选择导入CCS项目。

    任何想法都值得赞赏。 我的学生将希望在云上构建此项目。

    谢谢!

    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能忘记了插入上述MSP432启动板。 我发现它现在起作用了。
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚完成了这个序列。 您不必移动TI CloudAgent安装。 对于我来说,我安装浏览器扩展,然后下载Agent。 就像您一样,我必须更新Agent上的权限,然后才能运行安装程序。 在一定程度上,它会要求我输入sudo密码,以便它可以安装驱动程序。

    单击刷新后,对话框将消失,我可以尝试启动调试会话。 我确实遇到了一个问题。 我一直在插上LaunchPad。 启动调试会话时收到有关固件的错误消息。 我必须拔下并重新插上LaunchPad,以使该错误消失,系统提示我更新固件,一切正常。 这里有一个问题。

    John