This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:闪存编程窗口?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600892/ccs-tm4c129encpdt-window-for-flash-programming

零件号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C129EXLUNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

CCSv7中是否有一个仅用于擦除和闪存编程零件的窗口?

我知道"Debug"执行闪存编程,但我完成了调试,工作正常。 我想将其放入Release Build配置中,然后清理,构建和刷新。

来自其他IDE的闪存编程通常有一个窗口,其中通常还包括EEPROM,配置保险丝等,或者至少在调试(当您要放置断点时,单步执行等)和运行(当您只想刷新程序并运行时)之间有区别。

如果CCSv7中未包括此功能,是否有单独的闪存编程实用程序用于闪存TM4C? 我在 EK-TM4C129EXL REV A和定制电路板上同时开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个单独的闪存实用程序称为UniFlash。

    www.ti.com/.../uniflash

    它提供云和桌面版本。 如果您希望有一个简单的脚本使设备闪烁,它还具有命令行模式。

    此致,
    John