This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v 7.1 已更新,controlSUITE从资源管理器中丢失

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600897/ccs-ccs-v7-1-updated-and-controlsuite-got-lost-from-the-resource-explorer

主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚将CCS v7更新 到7.1 v (7.1 .0.0.0016万),但在资源管理器窗口中,controlSUITE丢失。 是否有任何快速修复方法可使controlSUITE恢复?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在打开资源管理器还是资源管理器经典? 对于controlSUITE,您仍需要使用Resource Explorer Classic,因为此软件包在联机/新的Resource Explorer中不可用。

    不过,资源管理器上提供了更新的C2000Ware软件包。