请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio-C2000 主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万D
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我需要为Delfino TMS320F2.8379万D和Code Composer Studio实施编译和内存障碍。
- 编译屏障:显式编译器屏障函数,可防止编译器将内存访问从其任意一侧移动到另一侧。 在gcc中,这是使用asm volatile ("":::"memory")指令完成的。
- 内存限制:强制严格CPU顺序的内存限制,并作为编译器优化的边界。 这与gcc的编译屏障相同,但在某些设备上有所不同。
那么问题是如何在CCS中做到这一点?