This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在Ubuntu Code Composer Studio云上&'s菜单中Don't Open....

Guru**** 2195080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600344/ccs-on-ubuntu-code-composer-studio-cloud-s-menus-don-t-open

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在Chrome和Firefox中,单击CCS云菜单时无法打开它们。  我能够关闭以前打开的项目(一年前),但Ubuntu 17.04 上的工具栏或菜单都不适合我。  有什么想法?

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,

    我要在机器上设置17.04 并测试它。 我有16.04 和14.04 ,他们工作正常。 必须是17.04 的新功能。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,

    下面是我在Ubuntu 17.04 with Firefox上看到的内容。

    如果我选择了一个菜单项,它也对我有效。  在这种情况下,我尝试了搜索,结果没有问题,然后尝试选择创建新项目:

    在Firefox中,如果您转至Tools (工具)-> Web Developer (Web开发工具)-> Web Console (Web控制台)

    是否显示任何错误消息?

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢John,

    你的实验促使我安装了opera,它很有效。  它必须与我的Chrome和Firefox设置有关。  我不是很经常使用Firefox,所以我认为检查它就够了。  您是否知道可能需要对设置进行哪些更改?  下面是单击铬合金菜单时的屏幕截图。

    再次感谢您的帮助!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,

    这很奇怪。  我根本没有调整我的设置。  默认情况下,我的Ubuntu 17.04 安装已安装Firefox。  对于我刚刚安装的铬合金,如下所示:


    sudo apt-get -f install

    sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
    

    
    

    我必须安装apt-get -f以安装chrome的必要依赖项。

    对我来说,Chrome似乎工作正常:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我以为我已经发布了回复,但肯定是被打断了,没有完成。 你的第一个帖子激励我尝试歌剧,它很成功! 另一个帐户上的Chrome也能正常工作。 所以我回到chrome并将缓存压坏了,但这并没有解决问题。 然后,我卸载了扩展,直到找到罪魁祸首。 这是"复制权"。 因此卸载镀铬扩展名"复制权"解决了我的问题。 Firefox现在似乎也可以正常工作。 可能是我第一次没有正确测试。 不管怎样,现在已经解决了这个问题。 感谢您的帮助!

    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好地知道。 如果我们有其他人遇到此问题,我们可以检查该分机。