This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:已安装C6000 CGT不可用

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600356/ccs-installed-c6000-cgt-not-available

工具/软件:Code Composer Studio

我正在绕圈尝试在全新的CCS7安装中提供C6000代码生成工具。

我已经尝试从CCS中并通过单独下载为CGT的8.2 v.0和v.7.4 .21版本进行安装。

但是在创建新项目时,C6000选项永远不会出现在“目标”下拉列表中,并且在我点击“刷新”时,编译器列表(在首选项中)拒绝查找新的CGT工具

我在Mac OS 10.11 .6,CC.7.1 0.0.0016万 上

我现在就死在水里了——有什么想法???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,

    很遗憾,Mac上的CCS不支持C6000。 Mac版本仅支持我们的MCU和连接设备。 我们有针对C6000的Mac编译器,但没有完整的工具链。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇。排水道下面有半天的时间。

    在下载"Mac" C6000 CGT的同时出现一些小警告???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将CCS下载上的注释更改为红色。