This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-Sitara:从CCS v7获取PRU .bin文件时出错

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600822/ccs-ccstudio-sitara-error-getting-pru-bin-file-from-ccs-v7

部件号:CCStudio-Sitara

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

CCS v6可以很好地生成PRU .bin文件。 但是,当我升级到CCSv7时,同一个项目无法生成PRU .bin文件。 我是否必须对CCSv7配置进行任何额外的修改?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    出现该错误是因为十六进制实用程序找不到要转换的*.out文件。 它正在C:/Users中查找Tiago.out文件。 我认为查找的位置错误,而且*。out文件的名称错误。 我可以看到您的用户名中有一个空格。 因此,您的许多路径中也有空格。 有时非打印字符可能会导致问题。 您在使用CCSv6时是否使用了相同的用户名?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki-Soo Lee 说:
    使用CCSv6时您是否使用了相同的用户名?[/QUOT]

    或者,在使用CCSv6时,工作区文件夹位于路径中没有空格的位置。 尝试为您的工作区使用新位置,该位置不带空格。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki!
    我做了你的建议,现在工作正常。
    非常感谢!!