请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650STK 在“线程:CC2650”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我想通过计算运行所需的时钟周期数来评估代码的某些部分。 我在 CCS中找到了配置文件时钟 ,它正是我想要的。 但是,我无法启用配置文件时钟,因为它是在wiki中编写的。 该选项存在于“运行/时钟/启用”中(仅在“调试”角度),但无论我是否正在调试会话中,该选项始终处于禁用状态。 我使用的CCS 7与链接不同。
有人能帮我解决这个问题吗? 或者是否有更好的工具帽可以用于我的目的?