This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:当前许可模型(2017/06/06)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600777/ccs-tms320f28377s-current-licensing-model-2017-06-06

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我一直在寻找许可。
现在是否不需要购买任何许可证?

或者,哪些内容可以获得许可? IDE,编译器等?
到目前为止,我一直认为,例如,启动板仿真器´s正在与主机PC“通话”,这样它就可以在没有许可证的情况下完全运行。
对于所有其他设备,都需要许可证。
n´t关于Wiki链接,这种模型还存在吗?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Code Composer Studio不再需要您购买许可证。 您只需下载,安装并使用最新版本即可。 如果您希望使用旧版本(v6/5/4),我们在下载页面上提供了一个特殊的许可证文件,可用于免费解锁旧版本的全部功能。

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS


    此致,
    John