This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:如何在构建之前定义宏

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600154/ccs-ek-tm4c1294xl-how-to-define-macros-prior-to-build

部件号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我要启用UARTSTDIC.c中使用的UART-buffered宏以使用UARTFlushTx功能。

我使用C/C++ Build "preprocessor macros etc."选项卡将此宏添加为值为1的变量。 但它不会生效。

版本仍显示UARTFlushTx的未解析符号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavitra Ramanujam 说:
    I使用C/C++ build "preprocessor macros etc."选项卡将此宏添加为值为1的变量。 但它不会生效。[/QUOT]

    我不确定你做了什么。  下面的屏幕截图显示了添加新预定义符号的典型方式。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽快尝试并告知您。 到目前为止,我还没有尝试过这种方法。 我尝试过C/C++ Build properties下的“Preprocessor”(预处理器)选项卡。