This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDC工具:xs.exe永远运行

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600596/xdc-tools-xs-exe-runs-forever

当我运行xs.exe时,它永远运行,没有任何错误消息。 下面是命令行:

c:\BuildTools\ti\xdctools\xdctools_3_25_05/94/packages xs.exe;C:\BuildTools\ti\xdctools\xdctools_3_25_05_94/packages;C:\BuildTools\ti\BIOS_6_34_00_12/packages;C:/fv/firmware/db_biosourelf -fs/product/fv/deBUV -dscr -dsp-fv\biosourfc/deg -dsp-dsp-dsp-fv\biosourdsp/fv\bioso\bioso\product-dsp/biosourfv\sp-dsp-dsp-dsp-dsp/bioso\biosourc/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub/sub-biosour-biosour-biosour-dsp-dsp-dsp- ourcompany.platforms.at70~~1.15 at70.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何输出? 是否可以在CCS中正确构建SYS/BIOS应用程序? 您使用的是哪个版本的Windows?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有输出。
    我们不使用CCS来构建我们的应用程序;它是一个cmake构建。 但是,如果我直接从命令行运行,xs也会挂起。
    我运行的是Windows 7 Professional。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新启动PC解决了问题。