This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv6中出现错误

Guru**** 2673515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600589/ccs-error-in-ccsv6

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8016万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:
完成所有设置后,我尝试在Simulink中将编译的代码加载到代码堆肥工作室v6 (.out文件)中,并抛出以下错误:

C28xx:加载程序:程序的一个或多个部分落在不可写的内存区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或内存映射。

  • 我正在使用XDS100v3
  • Ccsv6
  • TI卡型号TMS320P2.8016万

如果您能帮助我,我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas,

    最好联系MathWorks。  我怀疑问题在于,Simulink使用的链接器命令文件与TMS320F2.8016万的内存布局不匹配。

    以下是设备数据表中的内存映射:

    您遇到的错误基本上是CCS,它表示程序正在尝试加载到一个内存地址,而对于CCS来说,该地址是不可写的。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

    约翰在这里很可能是正确的。 请 联系MathWorks技术支持 以获得帮助。

    谢谢!

    -Brian