This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:GUI Composer V2按钮问题

Guru**** 2581465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600270/ccs-ccstudio-c2000-gui-composer-v2-button-question

部件号:CCStudio-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用的是Code Composer Studio v.7.1 和GUI composer v2

对于我的应用程序,我正在使用基于Windows的触摸屏计算机并在其上运行GUI编写器。 在GUI编辑器中,我需要一个按钮,当我在触摸屏上按下时,值变为1,当我不触摸时,值变为0。

它不应该像单击按钮,因为当我单击按钮时,它的值变为1,但如果我想将其值设为0,我需要再次单击按钮。 我想要的是,当我单击按钮时,它的值变为1,当我将手指放在按钮上时,它的值再次变为0。

使用现有的GUI编写器v2按钮是否可以实现此功能?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,永久会员,

    不确定你到底在做什么...

    如果您希望在按下按钮时将1发送到目标,并在释放按钮时将0发送到目标,您可以绑定到ti-widget-button的已按下值

    如果在按下按钮时,您希望将1发送到目标(例如100ms),然后将0发送到目标,则可以在JavaScript中为该按钮编写一个事件侦听器处理程序。

    我可以提供更多有关这两种方法的信息-哪种方法对您更感兴趣?

    此致,
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好BrianC:

    我正在尝试 在按下按钮时将1发送到目标,并在释放按钮时将0发送到目标,  

    正如您建议的那样,我能够绑定到 ti_widget_float_action_button,我的问题就解决了。

    谢谢你。