This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:将变量值添加到.out和.hex文件名

Guru**** 2585355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600593/ccs-tms320f28069-adding-variable-value-to-out-and-hex-file-names

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我有几个变量,我想在每次编译时生成.out和.hex文件时将它们添加到这些文件中。 我想让CCS创建类似<Project name>-<Value1>.<Value2>.out的文件名,然后为.hex创建相同的文件名。 这些变量是我的代码的一部分,而不是操作系统变量。 这是否可行? 我基本上想将我的主要和次要固件版本添加到文件名中,如果这样做有帮助的话。 不管怎样,我想我会问。 感谢一群人!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有一种直接/简单的方法可以获取C宏或变量并创建CCS生成变量,然后将其添加到输出和十六进制文件名中。 但此 Wiki网页 描述了一种将主要/次要版本号定义为CCS变量的方法,然后将它们用于C代码和文件输出名称。 也许这种技巧适合您的情况。

    相关帖子 也可能有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,听起来就像我尝试的方式。 我会检查一下并试一下。 感谢一群人!