This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6416:调试代码时出现以下错误:类型#5无法打开源文件"CSL_stdinc.h".ccsproject /Fresh line 16,外部位置:C:\CCStudio_v 3.1 /C6000\CSL\include\csl_irq.h

Guru**** 2530190 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600260/ccs-tms320c6416-on-debugging-the-the-code-am-getting-this-error-type-5-could-not-open-source-file-csl_stdinc-h-ccsproject-fresh-line-16-external-location-c-ccstudio_v3-1-c6000-csl-include-csl_irq-h

部件号:TMS320C6416
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

调试时,代码AM收到此错误说明资源路径位置类型#5无法打开源文件“CSL_stdinc.h”.ccsproject /Fresh第16行,外部位置:C:\CCStudio_v 3.1 \C6000\CSL\include\csl_irq.h C/C++ problem。

有人告诉我如何解决这个问题……很快

提前感谢你们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件csl_irq.h可能包含#include语句,该语句包含文件csl_stdinc.h 但是,编译器无法打开csl_stdinc.h,这很可能是因为编译器尚未提供其路径。 确保在编译器的include path选项下添加该文件的路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在FIR过滤器设计中...正在尝试配置主板支持库... 但在编码解码器中。C AM在关闭编码解码器行中出现错误...有警告显示...112-D unreachable...这意味着什么?? 硬件来纠正它?? 。 因此,无法获得输出...

    和AM正在使用CCS 6.06 版本。在这种情况下,如何选择DSP/BIOS设置???? 帮助我...


    提前感谢…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh T 说:
    但在CODEC中。C AM在关闭的CODEC行中出现错误...有警告... 112-D unreachable...这意味着什么??[/QUOT]

    该消息表示代码从不会到达警告中提到的语句。 您可以删除该语句(如果它永远不会被执行),也可以抑制警告(尽管通常情况下,它不是抑制诊断的最佳方法,因为您可能会错过有用的警告)。

    如果要禁止显示警告,可以从“编译器诊断选项”中执行此操作。 在--diag_suppress选项中指定诊断代码'112'。  

    Yogesh T 说:
    和AM正在使用CCS 6.06 版本。在这种情况下,如何选择DSP/BIOS设置???[/QUOT]

    这必须是打字错误,因为没有CCS 6.06 版本,但假定它是6.0 ,您可以在“项目属性”->“生成- Tconf”下访问DSP/BIOS设置。 如果您要修改BIOS配置,该配置将位于项目中的.tcf文件中。

    此外,将来请为新问题发布新帖子。 这使社区中的其他人更容易搜索和查找类似相关问题的答案。