请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
我在CC1310上使用dslite.bat文件对辅助IEEE进行编程时遇到问题
Uniflash正在生成独立命令行实用程序,该实用程序包含带有辅助Mac值的genertated.ufsetting。
执行dslite批处理文件时,无法编程或识别-l选项。
正在执行默认命令:
> dslite flash -c user_files/configs/cc1310f128.ccXML -l user_files/settings/gen
已设置
失败:无操作
用法:
dslite flash --config=ccxml-file [选项][flash-file1...]
选项:
-c [--config ]参数 配置(CCXML)文件。
-l [--load-settings ] arg应用由UniFlash GUI生成的设置文件。
我能够从UniFlash GUI对次IEEE MAC进行编程和读回,但我们需要自动化方法来设置生产线。
Andrew