请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件工具/软件:TI C/C++编译器
我正在开发一个C++类,其中包含创建任务的函数,其函数也是同一类的成员:
class task_class {
public:
task_class();
Task_handle init();
void taskFxn(UArg arg0, UArg arg1g);};
task_class::task_class(){
}
void task_class::taskFxn(UArg arg0,UArg arg1 ){
while (1){//do
someth{任务
}
}Task_handle
task_class::init(){
Task_handle handle handle;
Task_Params Params;
Task_Params_init(&taskParams);
taskparams =4
,taskpara.priority fn taskParams,NULL);
返回句柄;
}
但是,我收到两个编译错误:
第25行:错误#506-D:获取成员函数地址的非标准格式
2.第25行:错误#169:类型"void (MAES::TASK_CLASS::*)(UArg, UARG)"的参数与类型"ti_SysBIOS_KNL_Task_FuncPtr"的参数不兼容
有什么建议? 我需要将taskFxn函数作为参数传递给task_create。
提前感谢!
卡门