This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:GUI Composer 2:XY图解JSON数据格式

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599688/ccs-gui-composer-2-xy-plot-json-data-format

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用JSON更新GUI中的信息。 我有LED和滑动温度图,但我无法使XYZ图解工作。 我浏览过文档,找不到任何关于图形JSON格式的信息。 使用JSON的数据值所需的格式是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dillon:

      要将数据绑定到ti-widget-line图,您需要将分配给series_X_values (例如series_0_values)属性的数据格式设置为以下格式:

    x0,y0;x1,y1;x2,y2; 等

    即,每个数据点的x和y值用逗号分隔,x/y数据点用分号分隔。

    将线形图构件拖到设计上,然后将series_0_values的值更改为0 ,1;1,2;2,4;3,2;4,1,您可以看到这一点;


    或者,如果您有一系列定期出现的样本,则可以将一系列以分号分隔的y值作为数据数组进行传递。  

    通过将num-channels属性设置为2,并使用series_0_values显示x,y数据点和series_1_values显示x,z数据点,可以在ti-widget-line图中显示X,Y,Z数据。  请注意,图形上的第二行不会出现在设计器中,您需要运行应用程序才能显示

    我将确保更新ti-widget-linegraph的文档以提供有关此信息的更好信息。  

    此致,

     Brian