This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:导入强制复制到工作区的CCS项目

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/600198/ccs-cc2640r2f-import-ccs-project-forced-to-copy-to-workspace

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

BLE5-SDK-SDK- 1.35 .00.33

CCS 7.1 .0.0.0016万

我尝试从Examples目录导入CCS项目。 同时选择app和stack_library时,"将项目复制到工作区"将被强制打开。 我不想将项目复制到我的工作区,而是直接处理导入副本。 如何覆盖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下不可能。 在这种情况下,SDK中的示例项目就是我们所说的"项目规范",您可以将其视为如何创建项目与完成项目的模板。 当您导入时,它将创建实际项目。

    通常,我们建议用户复制项目,以便您始终可以参考原始项目,以防需要重新开始。

    您是否希望禁用副本,因为您希望项目位于工作区文件夹的不同位置? 如果是这种情况,请继续并将项目导入您的工作区。 然后将文件夹复制到所需位置。 然后从CCS中删除工作区中的项目和内容。 然后,您可以从项目的新位置导入项目,并取消选中复选框以复制到您的工作区。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,John。 这正是我要做的事。