This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:MSP430:连接到目标时出错:找不到器件(或器件不受支持)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599782/ccs-msp430f5659-msp430-error-connecting-to-the-target-could-not-find-device-or-device-not-supported

部件号:MSP430F5659
主题中讨论的其他部件:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用msp430f5659和msp430g2553启动板作为其编程器。 最初我可以对它进行编程,但现在我无法对微控制器进行编程。 我正在使用测试,RST和GND针脚对控制器进行编程。 现在它显示了MSP430:连接到目标时出错:找不到设备(或设备不受支持)错误。 请帮助您找到问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 创建了新的工作区并尝试对BLINK LED项目进行编程,但它显示以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的屏幕截图似乎未成功上载。 您可以重新发布吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当前未出现问题。 这一问题在一天之后就得到了解决,没有采取任何行动。 它有时并不总是出现。