This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/CC2538:Getting Multiple Warnings:Address 0x0020xxxx exceeds 16-bit limit - truncated (编译器/CC2538:收到多个警告:地址0x0020xxxx

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599974/compiler-cc2538-getting-multiple-warnings-address-0x0020xxxx-exceeds-16-bit-limit---truncated

部件号:CC2538

工具/软件:TI C/C++编译器

我收到多条警告:地址0x0020xxxx超过16位限制-被截断。

地址0x20万超出16位限制-被截断... C/C++问题
地址0x20.01万超过16位限制-被截断... C/C++问题
地址0x0020c3af超过16位限制-被截断... C/C++问题
地址0x0020da38超过16位限制-被截断... C/C++问题
地址0x0020ded0超过16位限制-被截断... C/C++问题
地址0x0020ded8超过16位限制-被截断... C/C++问题
地址0x0020fff0超过16位限制-被截断... C/C++问题
地址0x21万超过16位限制-被截断... C/C++问题
地址0x24万超过16位限制-被截断... C/C++问题
地址0x0027ffd4超过16位限制-被截断... C/C++问题

已尝试使用编译器版本16.9 .................................1 LTS和16.9 \2 LTS。

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该警告不是来自编译器;可能是来自CCS插件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Arch ...,

    感谢您的提示。 这让我更仔细地观察。 它正在将输出转换为摩托罗拉S1 (后期处理内置到CCS中)。 S1记录仅支持16位地址。

    谜团解开了。

    MB