This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:如何将编译器版本“C6000v 7.4 ”更新为“CCS version 5.1 .1.0.0031万 ”。

Guru**** 2341440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/599842/ccs-tms320c6670-how-to-updated-compiler-version-c6000v7-4-to-the-ccs-version-5-1-1-00031

部件号:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,

我的应用程序运行在TCI6670 EVM板上,我正在尝试访问FFTC示例代码,获取如下所示的错误。

我在导入5.1 1.0.0031万 示例项目时使用CCS版本“FFTC.FFTC”,收到错误消息

 “ 错误:项目'FFTC_MultiInst_testProject'的导入失败,因为其编译器定义不可用。 请在导入此项目之前安装C6000v 7.4 编译器。”

我尝试将CCS编译器版本更新为“C6000v 7.4 ”,同时更新编译器版本时出现错误消息“正在获取”,

“收集要安装的项目时出错

会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。

下载工件时出现问题:org.eclipse.update.feature,com.ti.CGT 2000.6 .C.20.0.win32,6.0 .6。

读取签名内容时出错:C:\Users\ANILKU~1\AppData\Local\Temp\signatureFile8963992705095199177.jar

处理文件的签名时出错:C:\Users\ANILKU~1\AppData\Local\Temp\signatureFile8963992705095199177.jar

下载工件时出现问题:org.eclipse.update.feature,com.ti.CGT 5500.4 .C.L.C.C.C.4.Win32,4.4 .1。

读取签名内容时出错:C:\Users\ANILKU~1\AppData\Local\Temp\signatureFile9212091026748299514.jar

处理文件的签名时出错:C:\Users\ANILKU~1\AppData\Local\Temp\signatureFile9212091026748299514.jar

下载工件时出现问题:org.eclipse.update.feature,com.ti.CGT 6000.7 .C.L.C.3.Win32,7.3 .23。

读取签名内容时出错:C:\Users\ANILKU~1\AppData\Local\Temp\signatureFile8835670358770065877.jar

处理文件的签名时出错:C:\Users\ANILKU~1\AppData\Local\Temp\signatureFile8835670358770065877.jar

 

请告诉我要遵循什么设置来更新编译器版本以运行FFTC示例代码,我正在等待回复,

谢谢,此致,

Anil Kumar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试以下操作:

    转至菜单帮助->安装新软件,然后在使用下拉列表中选择“代码生成工具更新”。  
    展开“TI编译器更新”并从列表中查找C6000编译器工具版本7.4。  
    仅选择该版本并继续安装。

    请告诉我们这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arti:

    非常感谢您的支持,

    我按照上述步骤操作,即“转至菜单帮助->安装新软件,然后在“处理方式”下拉列表中选择“代码生成工具更新”。

    在软件更新时收到如下所示的错误消息,   

    收集要安装的项目时出错会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。下载工件时出现问题:6000.7 .4.0 7.4。

    读取签名内容时出错:C:\Users\ANILKU~1\AppData\Local\Temp\signatureFile7375103568405330199.jar

    处理文件的签名时出错:C:\Users\ANILKU~1\AppData\Local\Temp\signatureFile7375103568405330199.jar

    下载工件时出现问题:org.eclipse.update.feature,com.ti.CGT 2000.15 .325.Win32,15.12 .5。

    读取签名内容时出错:C:\Users\ANILKU~1\AppData\Local\Temp\signatureFile60.1664万306694796901.jar</s>30.6694万 79.6901万

    请告诉我要遵循哪些设置来更新编译器版本,我正在等待回复

    谢谢,此致,

    Anilkumar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否仅选中要安装的C6000编译器工具版本7.4 的复选框?

    请尝试执行 本页步骤5中列出的步骤 ,看看是否有帮助。

    如果仍然失败,您仍然可以从CCS外部安装编译器。 请参阅 此页面,并特别遵循以下步骤:

    使用单独的独立安装程序(从 本页下载)安装编译器工具,或使用编译器工具的现有安装  
    在这种情况下,可以通过以下方式进行CCS检测: