主题: controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
在cconcto cortex m3内核上运行XDS 510 SD调试器时需要一些帮助。
我正在使用 基于C2000的F28M35H52C控制卡和坞站。
到目前为止,我在软件开发中使用了inbuild XDSv100v2版本调试器进行软件调试。 但是现在当我尝试使用XDS 510频谱数字调试器时,在扩展板上使用10引脚JTAG连接器,我遇到了问题。
更具体地说,
我看到的问题只是当我尝试调试控制器的皮质m3核心时。 这意味着我可以使用XDS 510调试c28内核,但不能调试皮质m3内核。 尝试调试皮质m3内核时,我收到的错误弹出消息如下所示:
加载程序错误。
在调用函数之前必须连接目标。
我不确定它是否需要处理凝胶文件。 因为正如我已经提到的,USB JTAG对两个内核都非常适用。