This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:AM3354硬件断点

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/620707/ccs-am3354-hardware-breakpoint

主题中讨论的其他部件:AM3354

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

有人能提供有关如何在CCS 7.2 中设置AM3354硬件断点的信息吗?

我打算使用外部信号来停止调试器(XDS560v2 STM)并能够访问硬件寄存器。

请提供建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普奈特,

    您可以在源代码行上设置硬件断点,方法是右键单击源文件的选择边距,然后从“断点上下文”菜单中选择硬件断点。 但是,听起来您正在寻找更高级的产品。 如果您转至主菜单并选择“查看”->“断点”。 这将打开断点视图。 您可以在此处创建硬件断点并调整其属性。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的及时回复

    基本上,我们想要引入外部触发器(从示波器)并将其馈入EMU0,以便我们可以停止调试器,此设置对AM3354有效吗?

    注:我们在主板上同时有AM3354 EMU0和EMU1,但没有连接到XDS560v2调试器。

    如果我查看硬件断点属性,我看不到将EMU0设置为外部触发器的选项,如下链接所示:  

    期待您的回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    客户上述问题是否有任何更新?

    谢谢!
    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普奈特,楚陈,

    请致歉;John不在办公室。

    >>基本上,我们想要引入外部触发器(从示波器)并将其馈入EMU0,以便我们可以停止调试器,此设置对AM3354有效吗?

    我咨询了开发团队,发现AM335x系列设备不支持此选项。

    将JTAG/CS排除在方案之外,您是否将示波器触发器插入EXTINTn引脚,将ISR插入NMI并至少捕获此中断内的内核?

    有关NMI的详细信息,请检查:
    e2e.ti.com/.../69.9726万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔