This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS程序内更新中断安装...

Guru**** 2590320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/619113/ccs-ccs-in-program-update-broke-installation

主题中讨论的其他部件:MSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我运行的是CCS版本:7.2 .0.0.0013万。 大约一周前,我的安装曾尝试过更新,但每次更新都是如此频繁,但多次失败-如此多, 但我无法说明第一个失败的是哪一个...虽然我的开发环境"似乎"运行正常,但整个更新过程现在已中断-它立即失败,如下所示。 这是Windows 10 64位Intel Lenovo系统-从未出现过任何问题,也未安装有趣的驱动程序。

我安装了GIT和MSPware,但没有其他。 我正在使用FET编程器和标准Launchpad

欢迎提出任何想法,最好不要清理我的安装并重新开始! 这将是可怕的...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    我刚刚对错误消息中列出的更新站点执行了ping命令,它对我来说访问的很好。  您可以禁用不适用于Windows的更新站点。  这将减少与之联系的地点的数目。  如果您转至Window (窗口)-> Preferences (首选项),则可以调整选中的更新站点。

    如果您在那里,可以尝试选择Windows的代码生成工具更新站点(下面突出显示的站点),然后单击右侧的“重新加载”按钮。 这将联系服务器并检查它是否能够正常通信。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的回复-我按照您的建议进行了回复,数据库已重新加载。

    "检查更新"现在运行正常,但目前没有发现新的更新,这有点令人困惑,因为之前的更新失败是不可避免的,所以我希望其中一些更新会重新处理。

    如何在检查更新操作中测试"可信度"?

    PS。 为什么在Windows 10系统上,CCS正在查看"p2mac"存储库?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    您可以尝试查看更新检查是否正常工作的一件事是转到"帮助"->"安装新软件"。  选择代码生成工具更新站点。  然后,它将显示尚未安装的编译器的其他版本。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20170822180401.zip

     您好,

    我尝试安装最新的MSP430编译器-这就是发生的情况:随附日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick,

    编译器安装良好,但安装程序发现在以前的更新过程中发生的错误记录,并报告这些错误。

    我会看看是否有办法清除这些问题。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-只是想知道您是否对此有任何想法?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-在我进行全新安装之前,有人能帮我解决这个问题吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    很抱歉回复太慢。  我出去了一周。

    您是否可以尝试以下操作?  找到您的ccs_confg.xml文件。  它应该位于您的安装目录中的/ccsv7/eclipse下

    搜索state="install failed"。  替换为state="feature installed (已安装功能)"

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为延误道歉-似乎治愈了它-为此非常感谢!

    谢谢

    尼克