This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-LM4F232:编译非常缓慢

Guru**** 2601575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/621073/ccs-ek-lm4f232-compilation-is-very-very-slow

部件号:EK-LM4F232

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已经尝试将我的代码从CCS版本4移动到CCS版本6.1 .1.0.0022万 ,我已经能够在这里编译了,但它非常缓慢。

 

我以前使用过这个版本,它还可以,此外,我的同事 在相同的CCS版本上有相同的代码,它在那里工作正常。

 

我不确定问题是什么,我尝试关闭Windows Defender (没有其他防病毒软件),尝试重新启动笔记本电脑后删除元数据文件夹,甚至尝试删除CCS并重新安装,但我仍然遇到相同的问题。

 

问题不应该是我的笔记本电脑的详细信息,因为我有一台新笔记本电脑具有以下功能:

 

英特尔:i7-7500u,2.7 GHz。

RAM:8 GB

64位Windows 10操作系统

 

我们将非常感谢您对此提供的任何帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI Birenshtok 说:
    我曾尝试将我的代码从CCS版本4移动到CCS版本6.1 。1.0.0022万 ,我可以在这里编译,但速度非常慢。[/QUOT]

    ROI,

    我的第一个问题是: 您是否有理由继续使用CCS 6.1。1? 该版本现在相当旧,因此如果您可以选择更新到最新的CCSv7,我建议您先尝试一下。 如果需要锁定特定版本的编译器,即使使用较新版本的CCS,也可以保持锁定。

    如果您想进行实验,看看最新的CCS 7.2 是否可以重现该问题,您可以从 此处下载,将其安装到当前6.1 安装的不同目录中,然后尝试。  

    请告诉我们,CCSv7是否不适合您,我们将尝试了解我们是否可以为您的情况找到解决方案或解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,AartiG,

    原则上,我可以迁移到版本7,但我知道版本7需要花费资金,因此我不确定是否会获得许可。 无论如何,由于它在同事的笔记本电脑上与版本6兼容,我认为在该版本中应该可以正常工作,对吗?

     

    在任何情况下,是否有任何理由相信迁移到版本7可以解决这一问题?  

     

    此外,不仅编译工作非常缓慢,而且IDE本身似乎很迟缓,由于某种原因,调试器挂起整个IDE,我被迫强制关闭程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI Birenshtok 说:
    主要说来,我也许可以迁移到版本7,但是我知道版本7需要花费资金,所以我不确定我是否会获得许可。

    实际上,CCS许可证不再需要任何成本。 您只需下载CCSv7并开始使用它。  
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CCSv7_Changes

    ROI Birenshtok 说:
    无论如何,由于它在我同事的笔记本电脑上可以与版本6配合使用,我认为在该版本中应该可以正常工作,对吗?[/QUOT]

    我想,如果您确定项目设置或构建环境没有差异,

    在任何情况下,是否有任何理由相信迁移到版本7可以解决此问题?  [/引述]

    我无法确定,但由于我们自CCS 6.1 1以来已经发布了几个版本,并在这一过程中修复了几个错误,因此问题很有可能不再存在。 如果问题仍然存在,我们将投入时间和资源,在最新版本而非旧版本中调查和解决问题。

    仅供参考,这里有几个线程与CCSv6.x中的慢速生成相关,这些线程已在较新版本中修复。 您的问题可能与此相关,也可能与此无关,但我仅提供这些示例,作为我们过去跟踪和修复的问题。

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/54.737万/2026529#2026529</s>202.6529万 202.6529万

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/55.1523万/2030053#2030053</s>203.0053万 203.0053万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,AartiG:

    昨天晚上,CCS奇迹般地恢复了工作,不知道为什么,所以现在我就离开了,但是如果问题再次出现,我一定会再回到这个问题。

     

    感谢你的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,AartiG:

    这个问题似乎奇迹般地解决了一段时间,但由于某种原因,今天上午又回到了这个问题。

     

    版本7是否免费?

     

    如果不是,费用是多少?

     

    此外,您是否还有其他建议可供我参考?

     

    非常感谢,

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="ROI Birenshtok"]

    版本7是否免费?

    如果不是,费用是多少?

    [/引述]

    是的,完整的CCSv7许可证免费提供,因此您只需 下载 并使用CCSv7即可。